Pressemelding
Digital I/U-modul, som er tilgjengelig fra RS Components, muliggjør enkel ekstern overvåking og styring av industriell automasjon
En ny Brainboxes Ethernet-til-DIO-modul gjør det mulig for prosessingeniører å kommunisere i alle slags miljøer og fra alle steder.
RS Components (RS), handelsmerket til Electrocomponents plc (LSE:ECM), verdens fremste serviceleverandør av elektronikk- og vedlikeholdsprodukter, lagerfører den nye, industrielle ED-588-I/U-modulen (inngang/utgang) fra Brainboxes, en ledende utvikler og produsent av kommunikasjonskort for PC. ED-588 er en eksternt styrt Ethernet-til-digital-I/U-enhet (DIO) med åtte uisolerte digitale inngangskanaler og åtte digitale utgangskanaler samt et integrert DIN-skinnefeste og en smal form (22,6 mm bred), noe som gjør at den opptar minimalt med plass. Modulen inneholder en kraftig ARM 80 MHz 32-bit CPU, noe som gir robuste og intelligente styringsegenskaper ved oppsett av systemgrensesnitt på fabrikkgulvet. ED-588 har en seriell RS485-gatewayport som kan brukes til å koble til moduler som bruker de viktigste bransjestandardene for prosesstyringssystemer, NuDAM, eDAM og ADAM. Et bredt område for dobbel redundant inngang (5 til 30 VDC) gir toleranse for variasjoner i fabrikkens 24 VDC-strømtilførsel og legger til rette for bruk av alternative strømkilder. En ekstra strømtilførsel kan installeres som reserveløsning for å hindre nedetid hvis en strømkilde faller ut. Strømtilførsel kan også hentes fra et 5-volts-uttak fra enhver datamaskin-USB-port for konfigurasjon fra utenfor anlegget. En overvåkingsfunksjon gjør det mulig å konfigurere uavhengige og gode innstillinger for oppstart, telesamband, overvåking og maskinovervåking. Mulighet for tidsstyring gir full kontroll. Avtakbare, individuelt nummererte og fargekodede blokker og porter gir enkel installasjon og tilkobling.
ED-588 er i stand til å takle høye strøm- og spenningsbelastninger og egner seg derfor svært godt til bruk ved induktive, kapasitive og bestandige belastninger, som de du får ved bruk av CNC-maskiner, trinnmotorer, varmeventilasjon og klimaanlegg. Maskinens vide temperaturområde, –30 til 80 ºC gjør det mulig enheten å tåle ekstreme temperatursvingninger i krevende miljøer. CPU-temperaturen og strømforsyningsstatusen kan overvåkes via det nettbaserte grensesnittet eller programstyrt ved hjelp av ASCII-kommandoer.
ED-588 implementeres ved hjelp av en Microsoft® Windows® COM-portdriver som er kompatibel med programvarepakkene som er godkjent innen bransjen, f.eks. LabView, MATLAB®, og Agilent VEE, og en rekke API-er (Application Programming Interfaces), inkludert Microsoft .NET - C#®, Visual Basic®, C++ og JavaScript. Drivere er tilgjengelig for alle de nyeste operativsystemene, inkludert Windows® 8, og brukergrensesnittet muliggjør overvåking og styring fra Android-enheter.
Eamonn Walsh, daglig leder hos Brainboxes, sa: "Brainboxes startet i bransjen med å lage DIO-kort, og de viste seg så pålitelige at vi fortsatt har kunder som bruker dem 30 år senere. Vi vender tilbake til røttene våre ved å tilby løsninger for digital inngang/utgang, med den samme påliteligheten og kvaliteten, men med nye funksjoner som oppfyller dagens krav innen moderne prosess- og styringsmiljøer. ED-588 er det første av mange produkter i vår nye serie med eksternt styrte I/U-enheter."
"ED-588 vil være til hjelp for prosessingeniører som er avhengige av å få statusoppdateringer om enhetene i felten i sanntid. Den er enkel å betjene, kan installeres på minutter og oppfyller det stadig økende behovet for enheter som kan utføre ekstern overvåking og styring via et nettverk og med alle slags enheter," sa Kevin Shield, globalt ansvarlig for området Automasjons- og styringsutstyr hos RS Components.
ED-588 er tilgjengelig for kjøp fra RS Components, rett fra lageret og med utsending samme dag.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.
Editorial Contacts
Lisa Townsend
EMEA PR Manager
RS Components
lisa.townsend@rs-components.com
+44 (0)1536 209026
Joanne Youson
Global Product Marketing PR Manager
RS Components
joanne.youson@rs-components.com
+44 (0)1536 405752
PR Agency Contact
Janice Fenton
Account Manager
Publitek Technology PR
janice.fenton@publitek.com
+44(0)1225 470000
Further information is available via these links:
Twitter: @RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components on Linkedin
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
/
DesignSpark
www.designspark.com