Pressemelding
Raspberry Pi 3 er nå tilgjengelig fra RS Components og Allied Electronics: Den nyeste generasjonen av rimelige datakort hever listen for høy ytelse, 64-bit-støtte og trådløs tilkobling
Den nye generasjonen av Raspberry Pi, som nå er tilgjengelig fra RS og Allied, gir 50 % høyere ytelse enn Raspberry Pi 2 og har teknologi for Bluetooth og trådløs LAN-kommunikasjon integrert
Norge, 19 februar 2016:
29. februar 2016 – RS Components (RS),et handelsmerke tilhørende Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globale distributøren for teknikere, annonserte i dag at den nye enkeltkortdatamaskinen, Raspberry Pi 3 Model B i kredittkortstørrelse, fra Raspberry Pi Foundation nå er tilgjengelig for bestilling på /web/generalDisplay.html?id=raspberrypi og http://www.alliedelec.com/raspberry-pi/. Denne nye generasjonen av Raspberry Pi er ment for bruk innen både industrien og til hjemmebruk så vel som innen skolen og høyere utdanning, og den har en kraftig 64-bit ARM Cortex-A53-prosessor med fire kjerner for å gi en betydelig høyere ytelse, og gir i tillegg integrert Bluetooth og trådløs LAN-tilkobling som standard for utviklingsprosjekter for Tingenes internett (IoT, Internet of Things).
Raspberry Pi 3 bygger videre på den enorme suksessen til sinne forgjengere, Raspberry Pi 1 Model B+ og Raspberry Pi 2 Model B, og har betydelig oppgradert prosesseringskapasitet for å kunne gi 50 % høyere ytelse enn Raspberry Pi 2 Raspberry Pi 1, noe som gjør den i stand til å drive enda mer avansert utstyr.
Kortet er basert på Broadcom BCM2837 SoC, med en ARM Cortex-A53-prosessor med fire kjerner, som kjører ved 1,2 GHz, i samspill med en BCM43438-kombinasjonstilkoblingsenhet, som gir 802,11 b/g/n trådløs LAN, Bluetooth Classic og Bluetooth Low Energy. BCM2837 har en to-kjerners VideoCore IV-multimedia-koprosessor som gir følgende:
1,2 Gpixels/s fyllgrad, 1,8 Gtexel/s tekstureringsgrad29GFLOP shaderdatabehandlingOpenGL ES 1.1/2.0-støtte1080p60 videodekoding med maskinvare1080p30 videodekoding med maskinvareBildesensorkanal i maskinvaren
Raspberry Pi 3s oppstartsprogram ligger på et micro SD-kort og benytter NOOBS-installasjonsprogrammet (New Out Of the Box Software). Den standard Raspbian-operativsysteminstalleringen kommer i en pakke med en rekke produktivitetsprogrammer, og programmeringsverktøyene inkluderer Node-RED. Dette visualiseringsverktøyet gir støtte for sammenkobling av maskinvare, API-er og nettjenester, noe som gjør kortet godt egnet for utvikling og prototypefremstilling innen IoT-prosjekter.
Størrelsen er den samme som for tidligere utgaver, med mål som tilsvarer et kredittkorts på 85 x 56 x 17 mm, og Raspberry Pi 3 Model B har beholdt mange av de samme funksjonene og egenskapene som fantes i tidligere generasjoner. Disse inkluderer: den avanserte 40-pinners GPIO-kontakten (General Purpose Input Output), fire USB-tilkoblingsporter, full-HD HDMI, 10/100 Ethernet, 3,5 mm audioplugg og kompositt; kamera- (CSI-2) og skjerminnganger (DSI) samt et micro-SD-kortspor. Strømtilførselen til kortet går via micro-USB-kontakten og krever en ekstern, innpluggbar strømforsyning (PSU).
"Vi lanserer tredje generasjon av Raspberry Pi på dagen fire år etter at vi lanserte det originale Raspberry Pi-kortet på 29. februar 2012," sier Eben Upton, grunnleggeren av Raspberry Pi. "Dette markerer også fire-års-jubileet til det fruktbare samarbeidet med RS og Allied, som har spilt en sentral rolle i å gjøre dem til ledende leverandører av produkter, teknologier og informasjon til profesjonelle teknikere, hobbybrukere og de som er i ferd med å ta sine første skritt inn i programmeringens verden"
"Raspberry Pi har tatt et nytt stort skritt i utviklingen sin," sa Lindsley Ruth, Chief Executive Officer hos Electrocomponents. "Denne nye generasjonen kort, som er basert på den solide og velutprøvde kombinasjonen av maskin- og programvare på Raspberry Pi-plattformen, gir enda bedre prosesseringsytelse i tillegg til integrert trådløs tilkobling samt programvare som gjør det enkelt for bedrifter eller privatpersoner å utvikle apparater for Tingenes internett. RS og Allied er stolte av nok en gang å kunne begynne et nytt kapittel som distribusjonspartnere for Raspberry Pi Foundation."
Nye Raspberry Pi 3 som er tilgjengelige fra RS og Allied produserer eksklusivt i Storbritannia på lisens av distributøren. Et Raspberry Pi 3 Compute Module-I/U-kort vil også bli tilgjengelige snart fra RS og Allied, noe som gjør det mulig for produsenter å utvikle sine egne Raspberry Pi 3-baserte løsninger for en rekke industrielle oppgaver.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.