Pressemelding


RS Components tilbyr eksklusiv tilgjengelighet for TE Connectivity motstandssett for laboratoriebruk

25 sett gir et bredt utvalg av funksjoner for motstandsmåling med tanke på strømstyring og andre nøyaktighetsavhengige, industrielle og universelle bruksområder.

Februar 2014 – RS Components (RS), et handelsmerke tilhørende Electrocomponents plc (LSE:ECM), verdens ledende distributør av elektronikk og vedlikeholdsprodukter med høy servicegrad, har lansert 25 motstandssett med eksklusiv tilgjengelighet for laboratoriebruk basert på et førsteklasses utvalg av TE Connectivitys serie med motstandere med fast motstand.
TE-motstandssett for laboratoriebruk bruker motstandsteknologi av enten tynnfilm- eller tykkfilmtypen og har ulike funksjoner for å gi en kostnadseffektiv plattform for motstandsmåling for en lang rekke bruksområder.
Seks av settene er bygget rundt TEs RL73-serie – overflatemonterte (SMD) strømsensormotstander med tykkfilm med lav ohm-motstand, noe som gir redusert strømforbruk, utformet med tanke på strømforsyning med lav spenning og batteristyring. Disse enhetene er utstyrt med et spesielt metallglasurbestandig element og et terminallag av nikkel under loddingen for å utvide levetiden.
Ytterligere åtte sett er basert på RN73-serien med presisjonsmotstander med høy stabilitet, som tilbyr stor variasjon av effekttap i sammenheng med chipstørrelse fra 0402 til 2512. Temperaturkoeffisienten for motstand (TCR) til disse enhetene strekker seg ned til 5 ppm/°C, mens motstandstoleransen er på ekstremt lave 0,01 %. Disse SMD-tynnfilmmotstandene er produsert med tre sprøytede lag for å gi optimal ytelse.
Det tilbys også et utviklingsmiljø med høy stabilitetspresisjon gjennom ni laboratoriesett fra TEs CPF-serie. Dette utvalget av tynnfilmmotstandere gir TCR ned til 15 ppm/°C og motstandstoleranse på 0,01%.
Alle settene basert på RN73 og CPF-høypresisjonsenheter er spesifisert i verditabellene E96 og E24 i EIA-standarden (Electronic Industries Association) IEC 63, som angir de foretrukne verdiene for høy nøyaktighet og nære toleransekrav. Begge motstandsseriene har nøyaktige og like fysiske mål, slik at det er enkelt å plassere dem i f.eks. telemetri, sensorkretser, kommunikasjon, industrikontroller og medisinsk bruk.
For industriell og universell bruk er et sett basert på den kraftige tykkfilm-CRG-serien tilgjengelig og gir et bredt motstandsspenn fra 1 ohm til 10 megaohm og toleranse på 1 % og 5 %.
Et motstandssett for laboratoriebruk basert på 3521-serien fullfører settet og kombinerer stor kraft med lav kostnad. Disse SMD-enhetene er egnet for automatisk plassering til bruk for store volumer, inkludert oppgaver med høy frekvens, takket være den korte blykonstruksjonen.
Hele dette utvalget av 25 TE Connectivity-motstandssett for laboratoriebruk er tilgjengelig for bestilling eksklusivt fra RS Components for utsending samme dag.

About RS Components

RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world’s leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components. Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn.

For more information, please visit the website at www.rs-components.com. Editorial Contact: PR Agency Contact Lisa Townsend Janice Fenton PR Manager – EMEA Account Director RS Components Publitek Technology PR lisa.townsend@rs-components.com janice.fenton@publitek.com +44 (0)1536 209026 +44 (0)1225 470000 Joanne Youson Global Product Marketing PR Manager RS Components joanne.youson@rs-components.com +44 (0)1536 405752 Further information is available via these links: Twitter: @RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS RS Components on Linkedin http://www.linkedin.com/company/rs-components Relevant Links: Electrocomponents plc www.electrocomponents.com RS Components www.rs-components.com DesignSpark http://www.designspark.com