Pressemelding


RS Components fører nå Raspberry Pi-kabinetter fra Phoenix Contact for industriell bruk

Kvalitetskabinetter med DIN-skinne gjør integrering av effektiv
Raspberry Pi-basert databehandling til en realitet innen industrielle miljøer
og sørger for rimelig og fleksibel beskyttelse

Norge, 29 november 2016:

November 2016 annonserte i dag at de nå har en serie kabinetter fra Phoenix Contact tilgjengelig, som introduserer Raspberry Pi-enkeltkortdatamaskinen innen industrien. Det nye kabinettsystemet gir høy grad av beskyttelse samt mulighet for utvidelse med en rekke påbyggingsprodukter, slik at Raspberry Pi nå er i stand til å takle de strenge kravene som stilles i et industrimiljø.

Phoenix Contact RPI-BC-kabinettsystemet med DIN-skinne kan huse Raspberry Pi Model A+-, B+- eller Pi 2- og Pi3 Model B-kortene. Produktserien kan settes opp slik at du kan koble til flere Raspberry Pi-datamaskiner og I/U-moduler, som igjen enkelt kan kobles til DIN-skinnen for å danne et komplett system via HBUS. I tillegg finnes det et bredt utvalg av utvidelsesalternativer for bedre funksjonalitet og brukervennlighet: for eksempel kan det legges til ekstra perforerte eller enkle kretskort i samme kabinett som Raspberry Pi, som kan kobles opp mot HBUS ved hjelp av en pinnelistkobling.

Kabinettsystemet gir deg en enkel, tidsbesparende og trygg løsning, takket være verktøyfri montering en TS35-DIN-skinne eller på en vegg via en basekobling. Kabinettet overholder også kravene i DIN43880, noe som gjør det godkjent for integrering i distributørkabinetter. I tillegg er det mulig for brukeren å koble GPIO-listen til sensorer eller strømforsyningen med PTSM-kontakter. Raspberry Pis microSD-kort kan også skiftes eller sikkerhetskopiert enkelt, selv når det er installert i systemet.

Phoenix Contact-porteføljen inneholder nå en rekke modeller, inkludert det komplette RPI-BC -kabinettsystemet, som inkluderer en nedre kabinettdel for DIN-skinnen eller veggmontering, basekobling, øvre kabinettdel, kabinettdeksel og en kretskortholder for montering av Raspberry Pi-kortet. Disse komponentene – nedre og øvre kabinettdel – er også tilgjengelig separat fra RS. Alle delene er tilgjengelige i lys grå polykarbonat med en IP20-sertifisering og er godt egnet for drift innen et temperaturområde fra –40 til 105 °C.

RS tilbyr også et stort utvalg av RPI-BC-tilbehør fra Phoenix Contact, inkludert adaptere og støpsler samt pinnelister for tilkobling av perforerte og andre kompatible kretskort.

About RS Components

RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.

Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.