Press Releases


Electrocomponents samarbeider med The Washing Machine Project for å forbedre livet til 100,000 mennesker over hele verden

Tre-årig innsamlingsaksjon vil sikre utvikling og distribusjon av nyskapende vaskemaskin uten strømnett for humanitært formål

Norge, 7 mai 2021:

Electrocomponents plc (LSE: ECM) har valgt The Washing Machine Project Foundation som sin første globale veldedighetspartner, og forplikter seg til å støtte prosjektet i tre år. Støtten vil også innebære å oppmuntre konsernets ansatte, kunder og leverandører til å bidra gjennom innsamling og frivillige aktiviteter.

The Washing Machine Project ble iverksatt av den britiske ingeniøren Nav Sawhney i 2018 etter et sabbatsår i Sør-India, hvor han var vitne til at kvinner og barn gjennomlevde mange svært anstrengende timer med å vaske klær for hånd. Han oppdaget at 70% av verdens befolkning ikke har tilgang til elektrisk vaskemaskin, og for mange er klesvask i elver, innsjøer og bøtter den eneste løsningen. Vasking av klær for hånd er sett på som et viktig hinder for utdanning for lavinntektsfamilier og flyktninger over hele verden. Denne repeterende, krevende oppgaven, som kan ta opptil 20 timer pr. uke, fører ofte til kroniske rygg- og leddsmerter.

Denne erfaringen førte til at Nav utviklet en prototype for en rimelig manuell vaskemaskin med sveiv, Divya. Det er den eneste vaskemaskinen i sitt slag som er utviklet for humanitære formål og krever ingen strøm for å fungere. Den bruker et svinghjulmekanisme med trommel-i-trommel-teknologi og kombinerer vasking og sentrifugering. Designet for å være laget av gjenbrukskomponenter og lett å vedlikeholde, kan den betjenes og repareres hvor som helst, av hvem som helst. Ved å bruke Divya reduseres vasketiden med 75% og den krever 50% mindre vann. Den tåler opp til 5 kg med klær, til tross for at den bare veier 12 kg.

Nav og teamet hans ved The Washing Machine Project jobber for å forbedre designet ytterligere og for å utbre dens humanitære, bærekraftige og pedagogiske innvirkning. Med flere betjeningsmåter, for eksempel ved å skyve, dra og å bruke foten, vil Divya Two være enklere å bruke for mennesker med funksjonshemninger. Den er også modifisert for å kunne brukes sittende, for å redusere muskel- og leddbelastning og fremme bedre holdning.

Etter utprøving i fjor er 50 Divyas nå i bruk i flyktningleiren Jeddah 5 i Mosul, Irak. Innen 2023 er planen å ha minst 7500 maskiner tilgjengelig for vanskeligstilte familier og lokalsamfunn i ti land, noe som gir hjelp til rundt 100.000 mennesker.

For å fortsette arbeidet krever prosjektet nødvendig finansiering. Det treårige partnerskapet med Electrocomponents vil gjøre veldedighetsorganisasjonen i stand til å lindre byrden ved å vaske klær for tusenvis av hardt rammede familier og lokalsamfunn. Med en innovativ ingeniørløsning i sentrum, samsvarer oppdraget til The Washing Machine Project med Electrocomponents’ egen målsetting, siden begge organisasjonene deler ambisjonen om å skape en mer bærekraftig verden.

“Støtten fra Electrocomponents vil gi nødvendig finansiering og komponenter til å utvikle den fremtidige vaskemaskinen vår og bygge kapasiteten i organisasjonen vår slik at vi kan nå mange flere mennesker i nød,” kommenterte Nav Sawhney, grunnlegger av The Washing Machine Project.

"Hos Electrocomponents er vi forpliktet til å inspirere til en mer bærekraftig verden gjennom utdanning og innovative løsninger som forbedrer liv," sa Lindsley Ruth, administrerende direktør for Electrocomponents. "Derfor har vi valgt The Washing Machine Project Foundation som vår første globale veldedighetspartner og vil mobilisere våre folk, kunder og leverandører til å støtte denne fantastiske saken."

Støtte The Washing Machine Project ved å gi en donasjon her.