Pressemelding
RS flerlags keramiske kondensatorer minimerer kostnadene innen universell elektronikk
Egenmerkede, overflatemonterte RS-enheter til konkurransedyktige priser og med et bredt kapasitansområde fra 1000 til 10 000 pF, i de populære 0603- og 0402-størrelsene. Tilgjengelige for umiddelbar utsendelse i Full Reels-kvanta for automatisk plukking.
Mars, 2014 – RS Components (RS), et handelsmerke tilhørende Electrocomponents plc (LSE:ECM), verdens ledende servicedistributør av elektronikk og vedlikeholdsprodukter, har utvidet sortimentet sitt innen passive komponenter i og med introduksjonen av en produktserie med RS' egenmerkede flerlags keramiske kondensatorer (MLCC) i standard 7" eller 13" Reel-kvanta. Enhetene er tilgjengelige direkte fra RS' lager og utgjør et rimeligere alternativ for kunder som trenger universelle kondensatordeler for automatiske plukkmaskiner. Disse lavinduktans-kondensatorene er ment for bruk innen et bredt spekter av områder, f.eks. mobilenheter eller video- og tunerdesign med mere, og de egner seg også godt i høyfrekvente apparater.
Den kompakte MLCC-serien fra RS er tilgjengelige i den populære størrelsen 0603 (1,6 x 0,8 x 0,8 mm) og har et bredt kapasitansområde fra 1000 pF til 10 000 pF (1 til 10 nF), inkludert 1000, 2200, 4700, 6800 og 10000 pF enheter og følgende alternativer for nominell spenning: 16, 50 eller 100 V. Enhetene i produktserien kan også leveres i størrelsen 0402 (1 x 0,5 x 0,5 mm) med de nominelle spenningene 16 og 50 V.
De fleste enhetene i serien har EIA-klasse 2, temperaturstabil isolerende X7R-materiale, som fungerer innenfor temperaturområdet −55 til 125 °C med en kapasitanstoleranse på ± 15 %, og som egner seg svært godt til frakoblingsoppgaver. Et annet alternativ er EIA-klasse 1 temperaturkompenserende C0G-materialer (NP0).
Produktserien oppfyller kravene i EIAJ RC3402, EIA RS198 og IEC PUB. 384-10-standardene. Produktene egner seg også svært godt til både flow- og reflow-lodding. MLCC-serien fra RS er tilgjengelig direkte fra lager for samme-dag-utsendelse.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world’s leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components. Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn.
For more information, please visit the website at www.rs-components.com. Editorial Contact: PR Agency Contact Lisa Townsend Janice Fenton PR Manager – EMEA Account Director RS Components Publitek Technology PR lisa.townsend@rs-components.com janice.fenton@publitek.com +44 (0)1536 209026 +44 (0)1225 470000 Joanne Youson Global Product Marketing PR Manager RS Components joanne.youson@rs-components.com +44 (0)1536 405752 Further information is available via these links: Twitter: @RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS RS Components on Linkedin http://www.linkedin.com/company/rs-components Relevant Links: Electrocomponents plc www.electrocomponents.com RS Components www.rs-components.com DesignSpark http://www.designspark.com