Pressemelding
September 2015 – RS Components (RS), et varemerke tilhørende Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globale distributøren for teknikere og ingeniører, kunngjorde i dag at en ny produktpakke med flere Raspberry Pi-produkter, inkludert Raspberry Pi 2 Model B og det nye offisielle kabinettet til denne enkeltkortdatamaskinen i kredittkortstørrelse, er lansert av Raspberry Pi Foundation.
Seks modeller og to startsett er lagt til i Barth Elektronik-sortimentet av programmerbare logiske styreenheter, inkludert typer
utviklet for CAN busskommunikasjon
Norge, 1 oktober 2015:
September måned 2015 – RS Components (RS), et varemerke tilhørende Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globale distributøren for teknikere og ingeniører, har gjennomført en betydelig utvidelse av sitt utvalg av kredittkortstore mini-PLS-er (Programmerbare logiske styreenheter) fra Barth Elektronik med seks nye modeller og to startsett.
Mini-PLS-ene fra Barth, som har maskin- og panelkonstruktører som målgruppe, og som gir mulighet for styring av nye typer industrielle prosesser, kan drives av batterier og gjør det mulig for teknikere å styre mindre enheter, enten som frittstående maskiner eller via mobilapplikasjoner. I tillegg kan PLS-ene integreres direkte inn i maskiner, noe som gir fordeler takket være at det vil være behov for færre ledninger.
Den første av de nye enhetene tilgjengelig fra RS, Barths internasjonale distributør, er STG-65. Dette er en fritt programmerbar 1 kW mini-PLS med en kraftig utgangseffekt for regulering av AC-belastninger på maks. 4 A (kontinuerlig drift), en 0–10 V inngang samt to universelle innganger. Alt dette gjør denne PLS-en perfekt som en direkte AC-driver for temperaturreguleringer.
Den andre enheten er STG-95, som har en to-linjers LCD med blått baklys, en monteringsdybde på bare 15 mm samt er utviklet for panelinstallasjoner som krever en IP40-beskyttelesgrad. Den tredje er STG-100, som er Barth mini-PLS-seriens sprutsikre mini-PLS-versjon for bruk utendørs. Denne enheten leveres også med en to-linjers LCD og kan brukes innen bruksområder der det kreves en IP65-beskyttelsesgrad på frontpanelet. Begge disse enhetene kan programmeres med BASIC-, C- eller assemblerspråkene. Fjerde enhet er den panelmonterte STG-115, som også leveres med en to-linjers, baklyst LCD, men som kan programmeres via den intuitive miCon-L-grafikkprogramvaren, som kan lastes ned gratis fra Barths nettsted.
RS har også introdusert to mini-PLS-er som er basert på de populære STG-600- og STG-500-PLS-ene, nemlig STG-650 og STG-550, som gir tilgang til grafikkprogrammering og kommunikasjonsfunksjonalitet via CAN-buss. RS-485-porten gjør det mulig å integrere mini-PLS-ene i eksisterende nettverk samt å koble til diverse nettverkskomponenter, slik som displayer, steppermotorer, sensorer og annet overvåkningsutstyr. STG-550 og STG-650 er ikke avhengige av andre komponenter for å kunne brukes og er godt egnet for bruk i krevende omgivelser, noe som åpner opp mange bruksområder innen industrien, kjøretøybransjen og i enheter som drives av 12/24 V batterier.
Til slutt utgjør de to nye startsettene – STA-650 og STA-550 – en komplett pakke for en hurtig introduksjon til grafikkprogrammering på STG-650 og STG-550 via miCon-L-programvaren, som står for programmering, simulering og testing.
De nye mini-PLS-ene og startsettene fra Barth er klare for utsendelse fra RS Components nå.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.