Pressemelding
RS Components introduserer verdens første ARM® Cortex®-M-mikrokontrollenhet med påmontert EtherCAT®
Nye Infineon XMC4800-serien sørger for revolusjonerende integrering for anerkjent mikrokontrollerplattform for industriell styring
Norge, 26 februar 2016:
17. mars 2016 – RS Components (RS), et handelsmerke tilhørende Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globale distributøren for teknikere, gir automasjonsdesignere et utall nye valgmuligheter ved å introdusere verdens første EtherCAT®-node integrert i en standard ARM® Cortex®-M-mikrokontroller.
Den nye Infineon XMC4800, nå på lager, gjør bruken av EtherCat-tilkobling mye enklere og sparer kretskortplass som vanligvis er tatt opp av en separat EtherCat ASIC og tilhørende IC-minne og krystalloscillator.
Jonathan Boxall, sjef for Semiconductors-avdelingen ved RS, forteller: "Nå kan kundene våre få hastigheten, fleksibiliteten og enkelheten som følger med EtherCat-tilkobling, i mer kompakte produkter. Det kan de gjøre med lavere komponentkostnader og kortere tid til markedet. Kombinerer man dette med XMC4800-seriens utmerkede sanntidskapasitet, vil dette være med å akselerere utviklingen av nettverksbasert industriautomasjon."
EtherCat sørger for utallige fordeler innen nettverksbasert automasjon og styring – presis synkronisering, innebygget diagnostikk og støtte for funksjonssikkerhet. Typiske CPU-belastninger er også mindre når man sammenligner med andre bussystemer. I XMC4800-serien resulterer dette i at ressurser, som for eksempel 144 MHz Cortex-M4-kjernen som har DSP-utvidelser og flyttallsakselerasjon, blir frigjort. Dette oppfyller kravene til kompleks prosessering i utstyr som produksjonsmaskiner, smarte styreenheter for bygninger, medisinsk utstyr, anleggsmaskiner, solcelle-/vindparker og mye annet.
XMC4800-serien har opptil 2 MB flash-minne på databrikken og opptil 352 KB RAM og dermed god kapasitet for kode- og datalagring. Serien har også seks CAN-noder med 256 meldingsobjekter, effektive ADC-omformere, DAC-omformere og sigma-delta-modulatorer samt dedikerte industrielle styrefunksjoner. Slike styrefunksjoner inkluderer registrerings-/sammenligningsenheter for motorstyring og standardbruk, posisjoneringsgrensesnitt for servomotorer (POSIF), Windows Watchdog Timer (WWDT) for sikkerhetsfølsomme applikasjoner og systemkontrollenhet (SCU). Også integrert er en Ethernet MAC, en fullhastighets USB-OTG for tilkobling av periferiutstyr, en berøringsfølsom betjeningsenhet med LED, SDIO/MMC-grensesnitt og seks universale, seriekoblede overføringskanaler.
Infineon XMC4000-serie har pinne- og programvarekompatibilitet, noe som betyr at det er enklere å oppgradere eksisterende mikrokontrollbaserte enheter. I tillegg vil teknikere som er kjent med Infineons DAVE™ Integrated Development Environment (IDE), ha glede av en ny DAVE eksempelkode og integrert stakkverktøy fra Beckhoff for slaveenhet. På denne måten vil man utnytte den fulle EtherCat-kapasiteten til XMC4800-serien.
Det er tilgjengelig 18 XMC4800-varianter. Designere har muligheten til å velge blant mange pakkeløsninger, LPQFP100, LPQFP144 eller LFBGA196, og temperaturer mellom –40 og 85 °C eller –40 og 125 °C for bruk under tøffe forhold.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.